This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:使用 LP5860 EVM 时出现问题...

Guru**** 2846800 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285154/lp5860evm-problem-to-use-lp5860-evm

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLP5860

大家好、

我的客户希望评估 LP5860 EVM、并且在插入 USB2ANY 的同时、弹出如下所示的错误消息。

请提供帮助!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请尝试按下 BSL 按钮、同时拔下并重新插接 USB2ANY。

    如果您不介意、请通过电子邮件与我联系。 这是我的电子邮件地址(jared-zhou@ti.com)。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.当 GUI 显示该更新信息时,请不要点击更新。 首先、请按下 BSL 按钮、同时拔下并重新插接线缆。 请注意、在拔下再重新插电缆时、请继续按下 BSL 按钮。

    2.重新插入电缆后,您可以单击更新,然后您将看到软件更新成功。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一条注释、更新成功后请重启 GUI。