This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:LV2862反馈功率、CB 至 SW 额定值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284528/lv2862-lv2862-back-feeding-power-cb-to-sw-rating

器件型号:LV2862

我正在使用 LV2862  将22V 降压至3.3V、从而为 MCU 供电。

在初始 MCU 编程期间、编程 JIG 可提供3.3V 电源轨、而器件的其余部分未通电。  

这会使用3.3V 反向馈送 LV2862 (降压输入端有一个1000uF 的电容器、该电容器可能会消耗相当大的电流)。 SHDN 引脚通过 UVLO 电阻分压器连接、因此在此电压下降压转换器不会导通。 这是不是很危险?

在数据表中、CB 至 SW 电压具有-0.3V 的绝对最大额定值。 在上述情况下、通过 CB 电容器、CB 至 SW 电压是否为-3.3V? 还是在内部将它们连接在一起、以使反馈不会导致这样的压降?

看起来我可能必须在降压转换器电路后添加一个串联肖特基二极管、以避免这种反向馈送。 是否正确、或者反馈给 LV2862的3.3V 电压是否无害?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对器件进行反向供电时、您将强制电流流过高侧开关体二极管。 1000uF 电容器消耗的瞬时峰值电流会使这个问题成为一个问题。 建议您在 SW 和 Vin 之间放置一个具有更明确额定功率的肖特基二极管、以便肖特基二极管消耗电流。

    此致、