主题中讨论的其他器件:TIDA-010242
您好!
在 TIDA-010242中:
"要确定 MOSFET、必须计算 MOSFET 的安全工作应力。 有一个 MILSTD-1275E SOA 计算器 这些内容可供下载、以帮助确定 MOSFET 是否能够处理浪涌事件。"
您能否向我发送一个下载 SOA 计算器的链接? 我在任何地方都找不到它。
我甚至希望获得一些有关第4页中执行计算的方法方面的帮助。 为什么将15.7乘以28V an 不乘以50V 来 计算功率。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TIDA-010242中:
"要确定 MOSFET、必须计算 MOSFET 的安全工作应力。 有一个 MILSTD-1275E SOA 计算器 这些内容可供下载、以帮助确定 MOSFET 是否能够处理浪涌事件。"
您能否向我发送一个下载 SOA 计算器的链接? 我在任何地方都找不到它。
我甚至希望获得一些有关第4页中执行计算的方法方面的帮助。 为什么将15.7乘以28V an 不乘以50V 来 计算功率。
此致
尊敬的 Pari:
很遗憾没有 MILSTD-1275E SOA 计算器 内部和外部参考。 您必须 使用以下步骤手动计算 FET SOA 裕度。
FET SOA 应力计算
有关 SOA 计算的更详细说明、请参阅第2.3节"了解 MOSFET可靠热插拔设计的应力限制"应用手册。
以下是一个分步过程(摘录自应用手册)、供您了解。
1. 计算启动期间 FET 上的功率应力。 请‘应用手册的 2.3.3检查 SOA 的非方形功率脉冲'部分。
推算 T2。 这里的近似值是 、在 T2持续时间内、FET 在功率损耗= P2 = PMAX 时承受应力。

2. 现在、估算 FET 在 t2持续时间内可以处理的 SOA。 该值将在室温下测得。 请‘应用手册的 2.3.2检查 SOA 以了解中间时间间隔'部分。

请记住、下表中的 SOA 值需要在 FET SOA 曲线中的 VDS = VIN (max)条件下得出。

3. 现在、针对 FET 的最高工作结点/外壳温度降低在上述步骤中计算的 SOA。 请‘应用手册的 2.3.1 MOSFET SOA 曲线和热模型'部分。

该值可当作温度。 最大负载条件下 FET 的漏极电流、
4. 您可以考虑到、如果 FET 具有强大的 SOA、
SOA (TC)> 1.2 x (VDS)
其中、
SOA (TC)自第3步开始
P2自步骤1开始
VDS =输入电压(最大值)
系数1.2计算为包含20%的裕度。