This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100电流校准不准确

Guru**** 2766425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284648/bq34z100-bq34z100-current-calibration-is-inaccurate

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我必须为 BMS 进行电流校准、该 BMS 处理的是240-260V 系统。 我校准监测计的电流大约为1.5A 至2A。 即使使用 gg 文件重新刷写并通过电池组增大电流值后、BQStudio 上的电流读数也会因实际电流而关闭很大裕度、具体可见于 BQStudio 上的电量监测计屏幕截图。

请告诉我是否可以在校准端采取措施以获得正确的电流值。  

这是我用于电池组的 golden 映像文件。

https://drive.google.com/file/d/12B4L_Tub4aL9kkkFCp65bCrgQhNIunF0/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压校准似乎效果很好、但电流校准似乎高度不准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否同时进行 CC 失调电压校准、电路板失调电压校准和电流校准? 请按照以下步骤逐步执行所有这些校准:

      1:CC Offset 校准(确保没有电流流过感测电阻)

      2:电路板偏移校准(确保没有电流流过感测电阻)

      3:在检测电阻上施加恒定电流、校准电流(+的充电电流、-的放电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时,我也尝试了一个又一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还针对充电电流和放电电流尝试了上述两种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      校准电流前、您是否取消选中 CC Offset Calibration 和 Board Offset Calibration?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我取消选中了它们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准它们是否会使当前值从2000年的实际值变化到11000左右?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请不要同时进行所有这些校准、是使用 EVM 还是使用您自己的电路板进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只会在电路中没有电流的情况下校准 CC 失调电压和电路板失调电压;然后、我进行有电流流动的电流校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您是使用 EVM 还是自己的电路板进行校准、我认为这应该发生在 EVM 上、如果您可以正确地使用 EVM 进行校准、那么您可能需要检查 EVM 与您自己的 PCB 之间是否有任何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用我自己的 PCB 和 EV2400适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我建议使用 EVM 进行校准、如果没有问题、请检查 PCB 设计和布局以便进行比较