This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042:过流输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2042, TPS2042B, TPS2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280958/tps2042-over-current-output

器件型号:TPS2042
主题中讨论的其他器件:TPS2041

我使用 TPS2042制作了一个电路来为2个 USB 端口供电。

我尝试通过在 USB 端口的电源总线上施加负载来测试过流输出、以便为1A 的电流提供支持。 但不会强制将 OC 输出设置为低电平。

直到1.4A、OC 输出也不会做出反应。

我再次将电阻负载降低约2 Ω、以便获得2.5A 电流、在这种情况下、OC 输出变为低电平、输出电流限制在1A 左右。

为什么会这样?  OC 阈值典型值为0.9A、最小值为0.7A、最大值为1.1A

我在4个不同的板上进行了测试。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Poster、

    感谢您的全力支持。

    请先让我了解您的问题。 您想使用这款双电源开关、以实现总电流限制为1A 吗? 我们有一个具有1A 电流限制的单通道电源开关。

    您能帮助您利用测试捕获波形吗、希望它可以包括 VIN/EN/VIN/ VOUT /电流通道吗?

    此致

    帅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我的问题是、为什么当一个 USB 通道的负载电流大于1A 时、TPS2042的 OC1或 OC2输出不会变为低电平。

    TPS2042有2个开关、一个用于第一个 USB 端口的总线电源、另一个用于第二个 USB 端口的总线电源。 2个开漏输出 OC1和 OC2被"连接在一起"、只使用1个上拉电阻器。  

    tps2042的输入是来自降压转换器的+5V、该5V 保持稳定。

    USB 端口的负载由电阻器进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni Copler,í a

    根据我的内部确认、TPS2042的原理图有两个问题:

    一种是100nF 电容器的位置应尽可能靠近 OUT1/2、而不是100uF 电容器。

    第二个问题 与 OC1和 OC2开漏连接有关、这两个 OC 警报是分开的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giovanni Copler:

    如数据表所示、每个通道的典型电流限制为0.9A、最大电流限制为1.1A、这意味着当电流超过1.1A 时、OC 引脚应变为低电平。

    您能否分享一下在尝试触发1.4A 电流时您正在使用什么负载? 另外、您还可以在将两个 OC 引脚分离到两个通道后进行测试吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当电流高于1.1A 时、我会预计 oc 输出会变为低电平、但它不会!!

    我的负载是一个3.5欧姆电阻器、放置在 USB 端口的+Vbus 和 GND 之间、因此电流约为5V/3.5欧姆= 1.4A。

    我尝试分隔两个 OC1和 OC2输出、但 Risult 是相同的。

    仅当放置一个约1.8欧姆电阻器(电流5/1.8 = 2.7 A)时,oc 输出才会变低,电阻器中的电流限制为1A ,并在几秒钟后降低至0.5A ,因为芯片温度上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过 TPS2042检查此行为以及工作规范。  

    当我得出结论时、我会再来与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我对电流限制进行研究后、实际上对于 TPS2042B、它有两个与电流限制相关的参数、一个是 IOC、另一个是 IO。

    低于电流限制时出现的峰值算法如图9-5所示。 当电流到达 IOC 时、该器件将触发过流、然后限制 IO 的电流。

    根据数据表 电气特性、TPS2042B 的过流跳变阈值约为1.55A。 因此、我认为它与您的测试结果相匹配、即使施加1.4A 负载、OC 引脚也没有变为低电平。 您能否尝试使用 IOC 电流限制阈值?

    顺便说一下、EVM 已准备好进入我的实验室、当我获取 EVM 时、我还将测试这一点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 采用 TPS2042BEVM 进行测试、以下是 OUT、OC 和 OUT 电流的波形。 我将电气负载用于灌电流、我认为以下测试结果与电流限制曲线相匹配、因为描述了电流限制和峰值。  

    当电流达到 IOC (过流跳变阈值)时、OC ALERT 引脚将变为低电平。  I 逐渐增大电流、当电流达到1.6A 时、OC 会变为低电平。 此外、当我尝试从开始灌入1.8A 电流时、电流限制波形如下所示、电流限制将首先由 IOC 触发、然后将电流限制为 IO (短路输出电流)。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但为什么在我的电路中、我可以在没有 OC 输出变为低电平的情况下汲取1.4 A 的电流?

    实际上、有两种不同的状态:

    #1:我打开电路板、过一秒钟、微控制器就会启用 TPS2041。 然后、我将电阻器连接到 USB 的 Vbus。 该电阻器为2.7欧姆。 电阻器中的电流约为1.48A。 OC 输出不会改变、它处于高电平、

    #2:我连接电阻器负载,然后再接板。 在这种情况下、电流限制为约1A、OC 输出变为低电平。

    为什么会有这种差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    符合您的测试结果。

    如数据表描述所示、有三种过流条件、我认为您的测试场景2与以下第一个过载条件匹配

    此致