This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:过零中输入电流波形变大

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282166/ucc28070-the-input-current-waveform-to-large-in-zero-crossing

器件型号:UCC28070

您好!

目前我用您的 UCC28070芯片来做 PFC 产品、设计参数如下

输入电压= 175~265VAC

输出电压= 400V

PO = 6000W

FS = 65kHz

Dmax = 0.97。  

以下波形问题需要咨询。

测试条件->输入电压180V、输出功率4kW

输入电流波形在过零处过大(绿线是电网输入电流波形)。

如果 Pout 更大、尖峰电流也会更大。

我尝试调整电流补偿、但没有明显改善。

对如何改进这一点有什么想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。  

    您在上面的波形中用红色圈出的电流尖峰是由于对电流环路的干扰所致。  改变电流环路补偿不会消除这些问题。  您必须查找干扰源并找出导致这些干扰的原因。  然后您可以决定如何减少或消除它们。

    首先、我建议检查交流电压源、以查看在这些相位角处电压正弦波上是否存在干扰。  例如、这可能是由于建筑中三相配电的另外2个相位在过零时触发晶闸管所致。  如果输入电压具有显著的干扰、PFC 将 尝试 强制线路电流跟随这些干扰。    

    如果输入电压干净、则负载变化可能在这些相位角同时发生。  如果是、则需要检查负载的影响。    

    如果负载稳定、则电流检测线性度可能在这些点发生变化。  如果在 PWM 占空比较宽时(沿正弦波的较低部分、但在较窄的占空比(沿正弦波的顶部功率)、电流检测变压器接收不到足够的伏秒复位时间、就会发生这种情况。   
    将 CT 输出信号与实际电感器电流进行比较、以验证 CT 信号是否准确且未损坏。

    如果 CT 复位看上去正常、那么可能正是此时电感器电流从 CCM 变为 DCM。  该控制器在 CCM 下表现最佳、而 DCM 会引入失真。  
    从 DCM 转换为 CCM 以及从 CCM 转换为 DCM 可能会导致这些干扰。 这可以通过使用两倍的升压电感(只需串联两个电感器)测试您的电路板来进行检查。  PFC 应以较低的电流电平以 CCM 模式运行。   查看干扰是否也移到了较低水平。  

    虽然您并未询问过、但可以通过减少 CSA 和 CSB 信号中所添加的任何直流失调电压来改善过零处的平点。  
    尝试稍微降低失调电压、并重新评估所有线路和负载水平下的电流波形、以确保失调电压不会解决更大的问题。

    此致、
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的迅速响应。

    输入电压来自电源、该电压经确认为正弦波。

    负载稳定、输出电压也稳定在400V 且无下降。

    我曾尝试降低直流偏移电压 、但电流 尖峰会 更明显并在固定时间发生。

    我还调节了 Vsense 和 Vinac 的电容器。 从1nF 到3nF 的电容调整没有改善。

    除了这种情况发生之外、在测试输入电压220Vac/输出功率为5.6kW 时也会发生此现象。

    对如何改善电流干扰有什么看法? 对 CT 布局有何建议?

    谢谢。

    哲学 陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    感谢您提供更多信息。   

    我认为这些干扰可能是升压电感器电流从 CCM 变为 DCM (反之亦然)的迹象。   
    请 使用电流探头测量电感器电流、并检查逐周期电流波形以检测 DCM 和 CCM 之间发生转换的位置(反之亦然)。  如果 CCM/DCM 转换发生在与输入正弦波上的干扰相同的点、则可以修改 CAOx 补偿以改善对这些转换的环路响应。   
    我建议降低电流环路0dB 穿越频率、并可能增加那里的相位裕度。  


    VSENSE 和 VINAC 上的滤波器不会解决此问题。 不同的 CT 布局不会解决此问题。  
    增加升压电感不会消除该问题、但会将其移至较低的负载和/或较高的线路。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的回复!

    我发现 UCC28070 IC 的接地受到干扰、导致了失真。

    我修改了接地布局以解决该问题。

    此致、

    菲尔