This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SP:未加密的 PSpice 模型

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283992/tps7h1111-sp-unencrypted-pspice-models

器件型号:TPS7H1111-SP
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

您好的专家

 此器件是否有未加密的 PSpice 模型?

谢谢。

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    该器件的模型未加密。 本模型中使用的主 FET 模型需要加密。 使用此 FET 模型可以实现更准确的仿真以及对 PSRR 等进行仿真的能力。 如果需要、可以将加密的 FET 模型替换为未加密的通用模型、以运行常规原型设计仿真。 或者、无法访问 PSpice 的客户也可使用 PSpice for TI。

    下面显示了网表中描述 FET 的部分。 模型"NMOS_1111"可以替换/重命名为另一个 FET 模型,用户在网表中添加了相应的定义。

                漏        栅极  源          大容量         型号/子电路名称

    X_M1_U1 M1_N10438          G M1_N08730 M1_N08730           NMOS_1111    

    下面是一个示例 FET 定义、其中显示了应使用的参数:

    .subckt NMOS_1111_basic D G S B
    MN1111 D G S B M1111

    。 M1111 NMOS 型
    +电平= 5
    + W = 173094.56u
    + L = 1.41u
    + KP = 23u
    + VTO = 0.588155

    。 结束 NMOS_111111_BASIC

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah!