This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:电池温度测量

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27427, BQ27Z561-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285182/bq27421-g1-the-measurement-of-cell-temperature

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27427BQ27Z561-R1

BU 专家、您好!

我有关于 bq27421-G1的一个问题:

 bq27421-G1如何测量电池的温度? 我无法处理 bq27421-G1中的 TS 引脚。 我不知道为什么电芯的 TS 引脚应该连接到 BIN 引脚、如下所示。

温度传感器如何测量电池温度?

此致,

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    电池的温度通过内部检测电阻测得、如下所示:

    BIN 引脚的用途是检测电池是否连接到电芯。 如果您的电池组没有 TS 引脚、则可以配置20k 欧姆下拉电阻器。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     BQ27421-G1位于系统板上、而不是电池包。 BQ27421-G1无法像 BQ27Z561-R1一样测量电池温度、对吗? 我注意到 BQ27427的 BIN 引脚可以通过 NTC 测量温度。 您能否为  BQ27421-G1提供一个可通过 NTC 测量电池温度的器件引脚对引脚?

    我不知道  如果监测计位于系统板上、BQ27421-G1是如何估算电芯温度的。

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    正确、如果您正在寻找一种与 bq27421-G1引脚对引脚兼容并可通过 NTC 测量温度的器件、我们建议使用 bq27427。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺