This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 GPIO 或 ADC1进行配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284340/tps25750-configuring-with-gpio-or-adc1

器件型号:TPS25750

您好!

我不想将  TPS25750配置为 İ2c μ A。 是否可以将 IC (如20V 5a)的功率率与 ADC 或 GPIO 引脚结合使用?  TPS25750将只执行一项工作。

非常感谢您的帮助

Ömer    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前尚不清楚您希望 TPS25750发挥什么电源角色、您能否澄清一下您希望 PD 控制器充当受电方或供电方?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灌电流模式我想使用 USB Type-C 为 Raspberry PI 4供电。  TPS25750具有 DRP 和灌电流模式、在数据表中、 该模式表示无需固件开发或外部微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有、所以这将是纯受电方应用。

    您在寻找什么接收器 PDO、5V3A、9V3A、15V3A、20V3A?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15V3A 或20V3A 我还没有选择它。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、您将需要一个存储 TPS25750配置的 EEPROM、因此当 TPS25750启动时、它将自动读取 EEPROM 中的配置。

    配置加载完毕后、PD 将协商供电方可提供的最高 PDO。

    此致