This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:如何锁存 WDO/

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283307/tps3705-how-to-latch-wdo

器件型号:TPS3705

尊敬的 e2e:

您能否确认 WDO/是高阻抗输出?

我的客户需要锁闭 WDO/以不获得循环现象( 此处说明 )

我们是否有其他主管? 还是应用手册 SNVA837以外的其他技巧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WDO 不是高阻抗且为低电平有效。  

    我们还将在明年年初发布锁存看门狗和监控器器件。 为了帮助我们了解机会、您是否知道客户的生产时间表?

    您是否能够提供 WD 的时序要求?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    新原型的生产计划在年底进行。

    在下图中、当 WDI 信号振荡时、WDO/输出为3.3V;当 WDI 信号不再振荡时、WDO/输出降至0V。

    WDO/信号保持为0V、不会再次上升。 这是正常行为吗?

    
    

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当 WDI 不振荡时、WDO/应输出周期性脉冲。 如果断开 WDI、则会禁用观察列表。

    WDO/和 RESET/是 CMOS 输出、不应连接在一起。 这可能会导致您的问题。

    谢谢。

    沃尔特