This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:源检测与 VSYS

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262021/bq25895-source-detection-vs-vsys

器件型号:BQ25895

大家好、

关于 BQ25895、我们发现每当我们对 EVB 进行"强制 Vin 检测"时、VSYS 都会下降。

 

处理步骤:

  1. 将 Vbatt 连接到2.4V
  2. 将 Vin 连接至 CDP
  3. 使用 BQ EVB GUI 选择"强制 Vin 检测"。

下面是 VSYS 信号。

抱歉、捕获得不是很好、但顶部为3.5V (默认 VSYS 值)。 DIP 为~2.4V、即 Vbatt 值。

 

Vin 信号源为 CDP。

我认为在源检测期间、VSYS 源会从 Vbus 切换到 Vbatt、从而导致骤降。

 

如果是、除了执行源检测之外、是否有任何会导致此切换的情况?

除了 CDP 之外、还有哪些其他来源可以进行此切换?

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我们将对此进行深入探讨、并会与您联系。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    为了阐明您说您正在设置"强制 VIN 检测"时、您是否正在设置 REG02位1 FORCE_DPDM? 在您的设置之后、仅写入该位、我看不到相同的行为。 SYS 电压保持在3.5V 以上。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    是的、是 REG02.1。 再添加一个波形、如下所示。

    红色为 Vbus、蓝色为 Vsys。

    已通过笔记本电脑 CDP 测试。

    第一次 骤降是插入 USB 时

    第二次 下降是在切换 REG02.1

     

    您能否确认您正在使用 CDP?

    此外、Vbattery 还具有2.4V 电压、这比 Vsysmin 低得多。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    另一台笔记本电脑 CDP 中出现的另一个更有趣的问题。

    它只是不断重复循环而无需切换力 DPDM。

    这种典型的 CDP 端口是否用于关闭 Vbus 以进行检测?

     

    在这种情况下、我可以看到该端口被检测为 SDP、充电电流仅为128mA (PRECHARGE)。

    到目前为止、我没有看到使用 DCP 时的情况。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们将进行一些调查、并在下周二之前与您联系。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    请查看我的评论如下。  

    我目前无法访问我们实验室中的笔记本电脑 CDP。 借助此设置、我将使用我的 BQ25895EVM 正确检测到 CDP 输入、并且当我使用  REG02位1强制进行 DpDm 检测时、VBUS 和 SYS 电压电平不发生变化。  

    话虽如此、我进行了一些额外的研究、发现 BQ25895具有一个已知的限制、它无法一致检测到所有 CDP 输入。 在这种情况下、当 USB 端口没有看到正确的响应时、它会下电上电并成为 SDP (这与您的观察结果相符)。  

    BQ25895可能无法正确检测您正在测试的笔记本电脑 CDP 端口、从而导致端口下电上电并切换到 SDP。 在输入下电上电后、SYS 电压预计会从 SYSMIN 降低至电池电压。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回复。 对于此 CDP 限制、您是否有任何勘误表? DCP (或任何其他供电方)是否有可能被错误检测为 CDP 并因此遇到此问题?

    我的客户报告说、电量耗尽的器件遇到复位循环几秒钟。 从功率计数据来看、5V 似乎切断了。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我没有可用的勘误表。 该问题应该仅与 CDP 输入有关、我们尚未收到检测 DCP 和 SDP 等其他端口的问题报告。  

    下面是我可以提供的更具体的说明。 某些 CDP 输入需要智能手机(即您尝试充电的系统)在适配器插入后1.3秒(最小值)内发送枚举。 否则、端口将下电上电返回到 SDP。  

    5V 输入反复下电上电由特定 CDP 端口决定、此下电上电不是充电器 IC 可以控制的。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢您的支持、我与客户分享一下。

    此致、

    迈克