This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532:不可能在没有明显台阶的情况下从调暗到关闭?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3532, LM3532EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283495/lm3532-impossible-to-dim-to-off-without-a-noticeable-step

器件型号:LM3532

我正在尝试 将 LED 调暗至关闭、最终不执行任何明显的步骤。 数据表指明"14位等效调光"、如果为真、应提供无法识别的"关"步骤。  

我没有尝试使用 LM3532的唯一方法是使用 ALS。 但我相信我已经尝试了所有其他组合的方法。

我最好的结果是通过同步改变 I2C 亮度水平以及降低 PWM 输入或遵循代码生成的指数映射。

作为参考:使用微控制器的 PWM 输出驱动单个 LED:

  • 16位具有足够的分辨率、可以在不执行任何步进关闭的情况下淡出。 -美丽!
  • 11或12位可能是分辨率的下限、无需任何步进即可淡出
  • 8位-此处分辨率不足、注意到要执行"关断"操作。  

根据这些测试结果、我可能会误解 LM3532所述的"14位等效调光"。

如果有人能够借助 LM3532顺利过渡到起步阶段、我想了解您的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我对 LM3532的所有测试都是使用 LM3532EVM 评估板完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    亮度代码是8位、因此建议同时调整满量程电流。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试是在满量程电流为0 (5mA)的条件下完成的。   

    您是否能够实现无可见步骤的平滑调光至关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    您是否捕获了任何波形? 我不确定我是否真的明白你所说的"步骤"。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观看视频、您将看到在调光结束时有一个从开到关的尖锐切口。   

    https://vimeo.com/877990360?share=copy

    在上述设置中:

    仅通道 A:  5个 LED

    I2C 控制

    已尝试多个满量程电流设置(视频中的设置在5mA 上为最低);

    我为"区域目标"设置一个零值、并让 LM3532斜降。

    斜升设置为32ms (即使在64ms 时、也会急剧切断至关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    理解了、让我看看我们的 EVM、看看是否有办法平稳切断 LED。 您能向我发送所有寄存器的编程参数吗?

    BTW、您在实验过程中测试的最小 LED 电流是多少? 我建议使用万用表测试 LED 电流(通道电流)、以查看每个通道的 IC 可以输出的最小值。 您可以使用5mA 满量程电流和指数映射进行测试。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    output_config_value = 0B110100;//每个字符串 A、B、C 均由其自身的亮度寄存器进行控制   

    ///我也尝试让每个字符串只能由 A 的亮度寄存器控制。  

    //启用所有三个字符串-我也尝试过只启用一个字符串
    CONTROL_ENABLE = 0B111;

    RAMP_RATE = 50;// 2up32down

    CONTROL_A_BILITY_CONFIG_VALUE = 29;// I2C w 指数映射
    CONTROL_B_BBILITY_CONFIG_VALUE = 29;// I2C w 指数映射
    CONTROL_C_BILITY_CONFIG_VALUE = 29;// I2C w 指数映射

    FULLCURRENT_A_VALUE = 0;// 0=5mA 20mA
    FULLCURRENT_B_VALUE = 0;
    FULLCURRENT_C_VALUE = 0;

    仅在区域4中工作、我通过更改 Zone_target_brightness 并在255和0之间切换来控制亮度。

    我没有台座仪表、因此无法在1mA 以下进行测量。 在几年前我针对 LM3532进行的先前测试中、我在亮度代码58处记录了25uA 的电流、在5mA 处记录了指数映射和满量程电流。   这接近于我计算出的预期值 (30uA)。

    数据表显示最小串电流为9uA。 因此、很可能这是我看到的急剧截止值、因为它从9uA 变为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    谢谢、我会在我的工厂设置基准测试。 对于9uA 最小电流、我具有与您相同的假设、因此我还将在工作台上进行测试。 EVM 发货可能需要几天时间、因此我下周可能会更新测试结果。 感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克