This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:I2C 总线复位

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275591/lp5036-i2c-bus-reset

器件型号:LP5036

您好支持团队:

客户询问如何重置 LP5036上的 I2C 总线、您能提供支持吗?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    您可以通过配置复位寄存器0x38来复位 I2C 总线。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared-San、

    感谢您的支持。 0x38是否意味着寄存器复位? 他们想知道 I2C 总线复位、以及 LP5036如何复位 I2C 总线通信? 如果他们设置停止条件、LP5036是否可以复位 I2C 总线并接收新的启动条件和通信?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    我们的专家不在办公室、我们将在您回来后回复您的问题、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    您可以支持吗? 您能告诉我什么时候得到答案吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    很抱歉,有些日子是我们的国庆节假期,希望你能明白。

    LP5036没有外部 I2C 复位引脚、只能通过 配置复位寄存器0x38进行复位。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    还有一条建议、您可以尝试切换 EN 引脚的外部信号。 我不确定此行为是否可以满足客户的要求、因为它会重启芯片、而不会复位 I2C 总线。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared-San、

    感谢您的支持。 如果客户在 I2C 通信方面遇到任何问题、请让我确认一下、是否仅禁用用于解决问题的方法? 在其他一些 IC 情况下、停止条件可以复位通信、新的启动条件可以启动新的 I2C 通信。

    我认为0x38复位寄存器、而不是 I2C 总线。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    很抱歉误解、0x38是复位寄存器、当 I2C 总线正常时、它可以复位所有寄存器值。

    我认为如果客户在 I2C 通信方面遇到任何问题、它们可以切换外部 EN 引脚电平。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared-San、

    客户提出其他问题。 您可以支持吗?

    I2C 总线规范定义了 I2C 总线可以由来自主器件的9个时钟脉冲复位。 LP5036是否可以通过这种方式复位 I2C 总线?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    如果您不介意、可以通过电子邮件直接与我联系。 这是我的电子邮件地址(jared-zhou@ti.com)。

    为了通过这种方式复位 LP5036、我以前没有这样做过。 请给我一些时间来验证。

    BR、Jared