This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:Iout 转换为 PFM

Guru**** 2503515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61020, TPS61033, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284965/tps61033-iout-to-shift-to-pfm

器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件: TPS61023、TLV61070A 、TPS61020

尊敬的支持团队:
我想计算 IOUT 以转换为 PFM。

当电感器谷值电流为0A 时、它是否会转变为 PFM?

根据以下条件计算、当 IOUT 为0.074A 时、电感器谷值电流将为0A。

0.074A IOUT 是否转移至 PFM?

输入电压= 5.3V
VOUT= 5.5V
IOUT= 0.074A
η= 0.85
L = 2.2μH
fSW = 2400kHz

占空比= 0.18
IL (DC)= 0.09A
ΔIL (P-P)= 0.18A
IL (Valley)= IL (DC)-ΔIL (P-P)/2 = 0A

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    不、d/s 中提到的低电流限制不是0A、它大约是300mA。

    我们不建议对 TPS61033使用2.2uH 电感器、建议使用0.47uH。 如果最大负载电流低于1A、则也可接受1uH。  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您的答复。

    我知道不建议使用2.2μH。
    如果我在2.2μH 下进行计算、可以计算出它将在 IOUT = 0.31A 时转换为 PFM。

    输入电压= 5.3V
    VOUT= 5.5V
    IOUT= 0.31A
    η= 0.9
    L = 2.2μH
    fSW = 2400kHz

    占空比= 0.13
    IL (DC)= 0.36A
    ΔIL (P-P)= 0.13A
    IL (Valley)= IL (DC)-ΔIL (P-P)/2 = 0.3A

    对于最新的器件 TPS61023和 TLV61070A、300mA 的"下限"是否相同?
    旧的 TPS61020是否不同?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    不是、它们是不同的、对于 TPS61023和 TLV61070A、它关于200mA、对于 TPS61020、它是0A。

    顺便说一下、下限不是非常精确的值、因为我们不进行相关性运算、所以结果仅供参考。

    我建议您可以使用这种公共工具而不是计算、这将会更方便。  

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20STAGE%20DESIGNER%20TOOL

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    感谢您的支持。

    每个器件的"下限"不同、如果数据表中没有写入、我自己计算 PFM 的输出电流可能很困难。
    我知道该值是近似值、不能定义为规格。

    此致、
    DICE-K