This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:0.85V/15A 的原理图审阅。

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284983/tps62873-q1-the-schemetic-review-for-0-85v-15a

器件型号:TPS62873-Q1

团队、您好!

我的客户将 TPS62873QWRXSRQ1用于0.85V/15A 应用、您能否帮助检查原理图、它们需要  最终使0.85V/15A 输出。

谢谢!

收件人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的原理图 与数据表指南之间的关系图。

    您能否提供 L17的值。  

    此致、

    拉米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    L17为 0.1uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    则它在范围内。  

    谢谢你。  

    此致、

    拉米恩