This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887EVM:连续触发 QBLK

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285301/bq25887evm-qblk-continuously-triggered

器件型号:BQ25887EVM

当我连接输入电源和2节电池时、电路不工作、我认为 QBLK 是连续触发的、这里 PMID 引脚的电压波形;VBUS 的电压是5V 恒定

 

下面是我的原理图参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 输入电压没有超过4.0V、您可能无法检测到不良的电源。 这个波形出现七次、然后停止、直到 POR、它再次发生呢?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔