This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:EMC-CS:CI210

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1, LM74722-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285103/lm74720-q1-emc-cs-ci210

器件型号:LM74720-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74722-Q1

你好、团队。

LM74720-Q1是否支持 EMC-CS:CI210?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki:

    您能否分享有关  EMC-CS:CI210标准的更多详细信息?

    请注意、大多数 OEM 标准源自 ISO 7637-2和 ISO 16750-2标准、是的、LM74720-Q1可支持这些标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    有关此标准的详细信息、请参阅以下材料的第53页。

    http://emc.jaguarlandrover.com.edgesuite.net/docs/download/JLR-EMC-CS_v1.0_Amendment_4.pdf

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki:

    感谢您共享标准文档。  此测试与 ISO 16750-2中的交流叠加测试相同。

    是的、LM74720-Q1可以将100kHz 交流叠加信号整流 至高达100kHz。

    如果您需要更高的 交流叠加信号整流支持、可以考虑使用支持高达200kHz 的 LM74722-Q1。