请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H000-Q1 器件型号:TPS2H000BQPWPRQ1
在数据表第8页中、"(2)外部电流限制精度仅适用于大于电流限制设置1.5倍的过载情况"。
这意味着
如果电流限制设置为16mA,电流限制阈值将是16mA * 1.5 = 24mA?
也就是说、如果客户将电流限制设置为16mA、电流限制是否会在24mA 发生故障?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TPS2H000BQPWPRQ1
在数据表第8页中、"(2)外部电流限制精度仅适用于大于电流限制设置1.5倍的过载情况"。
这意味着
如果电流限制设置为16mA,电流限制阈值将是16mA * 1.5 = 24mA?
也就是说、如果客户将电流限制设置为16mA、电流限制是否会在24mA 发生故障?
谢谢。
Luke、您好!
注释说明了电流限制的精度对于大于该限值1.5倍的过流事件是适用的。
这是因为对于软短路、精度较低。
有关这方面的更多信息、请查看以下文档中的"电流蠕变"部分(第4.1节):https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf
谢谢。
什雷亚斯