This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:控制器在所有条件下都以 CCM 模式运行。

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284999/ucc28950-controller-runs-in-ccm-mode-under-all-conditions

器件型号:UCC28950

HI SIR

由于轻负载 EMI 问题、我曾尝试在全 CCM 模式下运行 IC。 我想知道在全 CCM 模式下运行时需要注意哪些特殊问题?

此外、我将原型从 DCM 更改为全 CCM、在24V/0.2A (800W)条件下 SR MOS 损坏。 此问题是否会在全 CCM 模式下发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、很快会回复您

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    持续传导模式是指输出电感器电流是连续的。  但是、在所有设计中、有一个要点是设计将不连续。  设计将停止的时间点是输出电流(Iout)小于电感器纹波电流的一半。

    IOUT < DIL/2  

    然而、当使用同步 整流器(SR)时、设计始终可以是 CCM。  这也是产品说明书所指的。  但是、如果您使用 SR、我建议使用 DCM 引脚、并 通过对 FET 进行禁用来产生反向电流。  FET 中的反向电流在关断时容易损坏。  以下链接将为您提供应用手册、说明如何在 PSFB 中使用 UCC28950进行设计以及如何设置 DCM 比较器。   https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    这种拓扑在初级侧采用 ZVS 开关、因此不应对 EMI 产生太大影响。  为了降低 EMI、您可以考虑在输出整流器上放置 RC 缓冲器网络、以抑制这些开关节点处的振铃。   这将有助于降低 EMI。

    另一个有用的功能是适当的 EMI 滤波。  以下链接将为您提供有关如何设置共模和差分模式滤波器的培训材料。  这将帮助您尝试使设计通过 EMI 标准。

    https://www.ti.com/lit/ml/slyp757/slyp757.pdf

    此致、