主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
大家好、我已经设计了一个采用 BQ40Z50-R2的 PCB、但使用这一个、我无法为2节锂离子电池组充电。 我可以在欠压保护不起作用的情况下对电池组放电。 我看到此 PRES 标志始终为高电平、即使 IC 的 PRES 引脚直接接地、也无法将其关断。
在下面、您可以看到我正在发送命令、这完全没用。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我已经设计了一个采用 BQ40Z50-R2的 PCB、但使用这一个、我无法为2节锂离子电池组充电。 我可以在欠压保护不起作用的情况下对电池组放电。 我看到此 PRES 标志始终为高电平、即使 IC 的 PRES 引脚直接接地、也无法将其关断。
在下面、您可以看到我正在发送命令、这完全没用。



您好!
PRES 引脚为低电平有效。 这意味着如果它接地、那么它是有效的(高电平)。
Unknown 说:在下面,您可以看到我正在发送命令,它根本没有帮助。
如果 FET_EN 设置为 Manufacturing Status 寄存器下、FET 由固件控制。 我建议您将 FET_EN 设置为正常运行。 如果您想测试 FET、可以在右侧窗口中发送 FET_EN 命令。 这样您就可以使用切换命令。 请参阅 中的第14.1.15节 TRM。
看起来设置了 COV 和 CUV、您是否正确配置了 DA CONFIG 寄存器? 是多少? 是否为2S 应用正确连接了电池? 请参阅 图2-2。 中的电芯连接配置 用户指南。

此致、
何塞·库索
您好 Tugba:
看起来 SRP 和 SRN 引脚可能会交换。 您是否使用定制电路板? 如果可以、您能否提供原理图?
另一个可能的问题可能是您的检测电阻器可能已损坏。
Me 正在尝试禁用 dsgfet
只要设置 FET_EN、就无法手动切换 FET。 请查看我之前的回复。
此致、
何塞·库索
只要设置 FET_EN、您将无法手动切换 FET。 请查看我之前的回复。
抱歉、是的、您是对的。
我更改了 BQ40Z50 IC、还更改了分流电阻器以防它们损坏。 但没有发生任何事情。
您是否使用自定义电路板?
是的、我有两块原型 PCB、它们都是相同的、其中一块可以正常工作。 我真的不知道为什么。