This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:如何使用 LM5156设计升压转换器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285031/lm5156-q1-how-to-design-a-boost-converter-using-the-lm5156

器件型号:LM5156-Q1

应用手册说明、当 Duty = 0.33时会出现最大电感器纹波电流。

如果工作条件下的最小占空比为0.36、那么在计算电感时应该使用0.33还是0.36?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    假设 工作占空 比范围为0.36~0.5、最大纹波比为0.36。

    假设 工作占空 比范围为0.2~0.5、则最大纹波比为0.33。

    此致、

    冯志