This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS2662

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284979/tps2662-tps2662

器件型号:TPS2662

您好!

我有一个新的小型电路板设计、其中包含八个 TPS26624。 每个 TPS26624的 ILIM 在330mA 周围、如下图所示。 每个 TPS26624的负载主要由24V 传感器和具有20mA 线圈电流的电磁阀组成。 该电路不需要反向输入极性保护;但是、它需要反向输出极性保护。 为了以最少的组件数实现预期的功能、请告知是否可以:

  • 将 RTN 信号直接连接到系统接地层、并让8个 TPS26624共用相同的 ULVO 和 OVP 设置电阻器?
  • 是否省略输入和输出电容器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    总体而言看起来不错。 为了实现反极性保护、RTN 必须与 GND 分离。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我知道将 RTN 信号直接连接到系统接地层将禁用反向输入极性保护。 在该配置下、反向输出极性保护是否也会丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 输出反极性保护也将丢失。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间回答我的问题。