This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:替代 MP5016

Guru**** 2519270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283607/tps25942a-replace-mp5016

器件型号:TPS25942A

您好  

您可以帮助推荐产品来替代 MP5016、P2P 更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系!

     MP5016没有 P2P。 您能否分享电压、电流和功能集要求以推荐合适的器件。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好、Rakesh
    输入电压为19V、电流约为5A。  保护期间的自动重试和自动重试功能  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请考虑使用  TPS259470ARPW 器件。 它具有集成的阻断 FET、而  MP5016需要放置在外部。  

    此外、 TPS259470ARPW 具有可调节 OVLO 保护和 可调节瞬态消隐计时器(ITIMER)、支持瞬态电流流向负载。

    此致、

    勒凯什