This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922055, TPS922052, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283989/tps922055-schematic-review

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS922052、TPS922053 TPS922054

尊敬的 TI:

您能否查看随附的 TPS922055 LED 驱动器原理图?

谢谢-

迈克·舍尔

e2e.ti.com/.../LED-Driver-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅数据表、将原理图更改为降压拓扑。 (屏幕截图如下所示。) 您就可以再次将原理图发送给我。 我将帮助您回顾它。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven -

    谢谢你。 此处是更正后的原理图。 您能为 R1和 R2推荐一些值吗?

    此致-

    迈克

    e2e.ti.com/.../0447.LED-Driver-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参考我的以下评论:

    1. 如果 LED 的最大电流为1.5A、则 TPS922052/TPS922053可满足您的要求。 不需要使用 TPS922055。
    2. 如果不分离模拟接地和电源接地、则可以考虑使用 WSON 封装以实现更小的尺寸。
    3. 对于 COMP 引脚、您可以将1千欧更改为0欧。 您还可以将电阻器空间占用(nC)与1nF (图9-1中的 R_damp)并联。 数据表中的24V 输入、4A 输出、4件 WLED 模拟调光参考设计)。  有关其用法、您可以参阅数据表中的第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型"。 您可以根据测试结果调整 COMP 引脚元件。
    4. 无需在 CSn 引脚和 CSP 引脚之间使用1uF 电容。
    5. 根据我的经验、10uF 的输出电容器太大了、不需要。 您可以尝试1uF + 100nF 组合作为输出电容器、并根据测试结果调整其值。
    6. 我将创建另一个回复来单独说明如何设计 UVP 电阻分压器(原理图中的 R1和 R2)、以便其他人可以清楚地看到这一点。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    以下是有关如何设计 UVP 电阻分压器的一些指南:

    1. TPS922052 / TPS922053 / TPS922054 / TPS922055的 UVP 引脚具有两个阈值、
      1. 第一个是1.4V。 (请参阅第8.3.6节 CC/CV 充电模式图8-5。 数据表中的 CC/CV 模式转换。) 当 UVP 引脚的电压高于1.4V 时、输出电流不受 CV 模式的影响。
      2. 第二个是1V。 (请参阅第8.3.7节故障保护表8-3。 请参阅数据表中的"保护特性"部分。) 当 UVP 引脚的电压低于1V 时、将触发"LED 开路负载"保护。
    2. 为确保输出电流不会在所有工作条件下受到影响、您应确保(Vin_min - Vout_max)* R_UVP2 /(R_UVP1 + R_UVP2)> 1.4V。  
      1. VIN_MIN:最小输入电压
      2. VOUT_max: 在最大目标输出电流下、LED 灯串中每个 LED 的最大正向电压之和
      3. R_UVP1、R_UVP2:请参考下图。
    3. 请不要设计 R_UVP1和 R_UVP2的值过小。 您可以参考此E2E 主题以了解原因。 根据经验、您可以将 R_UVP1和 R_UVP2的总和设计为约1m Ω 或2m Ω、这通常是一个良好的起点。  然后、您可以根据测试结果调整这些值。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven -

    谢谢、这对我们很有帮助。 我将实施您建议的更改。

    最佳-

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven -

    谢谢你。 如您所知、将此信息添加到规格表将非常好。

    最佳-

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不用客气。 感谢您的建议、我们将在下一次数据表修订版中考虑此建议。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师