This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1处于仅负载开关模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284441/lm7480-q1-lm7480-q1-in-load-switch-only-mode

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502-Q1

您好!  

如果我们仅将该部件用作负载开关(无理想二极管)、是否需要连接 A/C 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于仅负载开关配置、您可以考虑使用 LM74502-Q1、因为它比 LM7480-Q1更便宜且更小。  

    如果您要使用 LM7480-Q1、A、C 和 DGATE 引脚可以 保持悬空。 DGATE 的控制取决于 A 和 C 引脚、而 HGATE 的控制取决于 OV、  EN 和 UVLO。 因此、HGATE 和 DGATE 控制是独立的、该器件只能在使用 HGATE 或 DGATE 的情况下工作。