Other Parts Discussed in Thread: TPS54628, TPS54627
主题中讨论的其他器件: TPS54627
您好、先生、
市场上一些自供电 USB 集线器会导致电流反向流动、下面我们来看看 IC (TPS54628DDAR)规格对此的影响。
TPS54628DDAR (5V DC-DC 转换器)
包含高侧开关 FET 的体二极管特性的数据表
Br, Zong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zong、
感谢您在此处发布您的问题。
应尽可能避免反向电流、我不建议电流超过几 mA、否则可能会对器件造成长期损坏。 电流是否由于输出端的过压/预偏置情况而流动? 在什么条件下、它们会为我们的器件产生反向电流? 我能想到的唯一情况是、当 VOUT 较高时、VIN 和体二极管将开始导通、并可能在 VIN 处产生负电压。 该器件实现了输出放电、以防止出现这种情况。 可以通过添加防止使用二极管的 Sotkey 或二极管来解决一些问题、请参阅本应用手册中的第5节。
谢谢!
Tahar
您好、Zong、
您能否详细阐述一下存在反向电流的条件? 如果这是在正常运行期间且输出正在调节、则该器件无法灌入电流、并可能导致损坏。 您需要一个可以灌入电流的器件、如 TPS54627、该器件是 TPS54628的 FPWM 对应器件。 但是、未指定负电流限制、并且可能也未实现此功能。
如果 TPS54628在 VIN 不存在时将看到 VOUT、则反向电流流经 HSFET 体二极管、您需要确保反向电流小于该器件的 IOUT 额定值、在这种情况下为6A。 所有引脚电压电平应保持在数据表中指定的绝对最大额定值以下。 有关此类情况下的所有注意事项、请访问 www.ti.com/.../slyt689.pdf。
谢谢。
阿莫德
您好、Zong、
这具体是关于 TPS54627吗? 我需要联系团队以了解 TPS54627是否具有负电流限制、但 TPS54628会损坏、因此您需要在输入端使用二极管来防止反向电流。 在这种情况下、以及在 EN=LOW 情况下、我可以尝试找出是烧毁短路还是开路。
您能否详细说明一下当 EN=LOW 时您的反向电流是否为? 在没有 VIN 或 VIN 时是否出现这种情况? 那么、就实际电压电平而言、VOUT 与 VIN 之间的关系是怎样的呢? 您能否提供详细信息?
谢谢。
阿莫德
您好、Amod、
是的、这尤其关于 TPS54627。
您能否详细说明一下当 EN=LOW 时您的反向电流是否为?
=>是
在没有 VIN 或 VIN 时是否出现这种情况?
=>无 VIN
那么、就实际电压电平而言、VOUT 与 VIN 之间的关系是怎样的呢?
=>
VOUT:5.03V;输入电压:4.4V
大约5秒后。
VOUT:5.1V;4.6V
获得对以下问题的答复需要多长时间? 我需要先回复客户。
1. 如果在45°C 工作 ,最大反向电流是多少? 它也是6A 吗?
2. 如果反向电流损坏,IC 会发生什么情况? 烧毁、短路、开路?
3. IC EN 拉低, 最大反向电流是多少? 最大泄漏电流?
Br、
宗
您好、Zong、
当 EN 为低电平并且 Vin < Vout 时、HSFET 体二极管将在 TPS54628和 TPS54627上导通。 最大电流将是 IC 上体二极管损耗和结温限制的函数。 45°C 时、 最大反向电流=(150-45)/(0.7 * 43.5)~3.4A。 高于3.4A 时、将会超过 IC Tj 建议的限值、并且不建议超过此电流水平。
谢谢。
阿莫德
宗
VOUT .>VIN:EN=LO 时、HSFET 体二极管将导通。 除非通过体二极管的反向电流超过~3.4A、否则这种情况不应损坏 IC。 您可以为外壳重新创建条件、并 通过对器件进行热测量来确保外壳温度超过建议的最高值。
在 TPS54628上、当 EN=HI 或器件处于运行状态时、任何类型的反向电流都很可能由于内部 FET 损坏而导致 IC 损坏。 因此、您需要确保在有源器件运行期间不会出现反向电流。
谢谢。
阿莫德
您好、Amod、
以前的答案是6A。 3.4A 之间的差异是什么呢?
正向电流 Imax=6A、 反向电流 Imax=3.4A 吗?

另一个问题,如果系统工作
TPS54628 EN=HI , Vin=5V , Vout=7V ,这将产生反向电流(低于3.4A /高于3.4A )。
什么是 FET 反向电流 Imax? 这会损坏 TPS54628吗?
以下描述是否正确?
体二极管: 正向电流 Imax=3.4A (IC 反向电流)
FET: 正向电流 Imax=6A、 反向电流=3.4A
当 IC 反向电流超过3.4A 时 发生损坏、 Vin 是否使 Vout 短路? VIN 和 Vout 开路 Vout 无输出? VIN 和 Vout GND 短路?
Br、
宗
以前的答案是6A。 3.4A 之间的差异是什么呢?
[/报价]是的、HSFET 二极管可以承受的最大电流为6A、但会导致结温高于建议值。 电流限制为3.4A。
[/quote][/quote][/quote][/quote]正向电流 Imax=6A、 反向电流 Imax=3.4A 吗?
[/报价]是的、正确。 仅当 IC 关闭或 EN=LO 时、这才适用。 当 EN=HI 或 IC 导通时、请勿在反向电流下使用 TPS54628。
[/quote][/quote][/quote]TPS54628 EN=HI , Vin=5V , Vout=7V ,这将产生反向电流(低于3.4A /高于3.4A )。
[/报价]您能否提供您的应用详情以及这种情况何时发生?
[/quote][/quote]什么是 FET 反向电流 Imax? 这会损坏 TPS54628吗?
[/报价]
当 EN=HI 且 Vin < Vout 时、TPS54628无法维持任何负电流。 如上所述、它只能在 IC 关闭或 EN=LO 时维持反向电流。
[/quote]以下描述是否正确?
体二极管: 正向电流 Imax=3.4A (IC 反向电流)
FET: 正向电流 Imax=6A、 反向电流=3.4A
当 IC 反向电流超过3.4A 时 发生损坏、 Vin 是否使 Vout 短路? VIN 和 Vout 开路 Vout 无输出? VIN 和 Vout GND 短路?
[/报价]是、请注意反向电流3.4A 仅在 EN=LO 时适用。 如果 EN=HI、TPS54628无法灌入电流、这会导致 FET 损坏。 VIN-SW 短路或 SW-GND 短路。
谢谢。
阿莫德
您好、Amod、
VOUT=5.05V

第1步。 VDC_IN 电源输入,不带 VDC_5V 反向电压/电流
VDC_IN=12.25V => EN=1.8V => SW=5.05V
第2步。 插入 VDC_5V 反向电压/电流、 VDC_IN=12.25V 保持接通
SW=5.12V => EN=1.8V => VDC_IN=12.25V
第3步。 拔出 VDC_IN=12.25V、VDC_5V 反向电压/电流 保持接通
SW=5.05V => EN=1.8V => VDC_IN=4.7V~4.85V 抖动
目前、当 EN=High 时、反向电流似乎会流经体二极管。
总之、 IC 反向电流(体二极管正向)=> Imax=3.4A。
是否有 IC 反向电压保护? 示例: 反向时 OVP 电压=6.5V、OCP 电流=3.4A。
Br、
宗