This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:LowRegionBinary 数据字节位

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268157/tps25750-lowregionbinary-data-byte-bit

器件型号:TPS25750

大家好、

字节4-1是 LowRegionBinary 的正确数据字节吗? (有些人说字节3-0、哪一个是正确的?) Byte0的[00]正确吗?

字节6~1:输入值

字节0:00

是这样吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    感谢您联系 E2E!

    我明天会尽量回答你们关于 PBM 的问题。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    我想我对你所指的内容有点困惑。 您能不能指出您正在查看的具体内容?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosta、

    我来补充更多信息。

    TRM 表3-9'PBMs'-启动补丁捆绑包

    "输入数据"中的"低区二进制捆绑包大小"是否不是正确的"Bytes1-4"?
    *数据表中的描述是 "字节0-3"
    如果数据表正确、则跳过字节4。 请 告诉我 为什么会存在这种差异。

     应从以下 E2E 主题中的示例代码读取(6825.PBMx.pptx): https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239659/tps25750-patch-loading-after-initial-load-not-possible/4699134

    字节6:突发模式超时

    用于下载补丁的字节5:I2C 从器件

    字节1-4:低区二进制捆绑包大小

    请更正错误位置

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hayashi:

    让我问这个团队!

    据我了解、执行此命令时使用的是字节1-4、但我将进行再次检查以确认。

    谢谢!

    凯文