This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:LP5890 -缺少有关配置寄存器的文档

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284407/lp5890-lp5890---lack-of-documentation-on-configuration-registers

器件型号:LP5890

有一个使用 LP5890的应用。 我的代码可以正常工作、使用评估套件演示软件中的示例寄存器值、但数据表中关于许多设置的细节很少。

例如"低灰度增强"、"预放电压"、"去耦电平"、"抗扰度"等 -没有关于这些寄存器字段的功能的信息。

是否有针对此芯片的更全面的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这些寄存器用于提高显示性能、尤其是在 RGB 应用中。 这些都很复杂、并非每个应用都需要使用它们。 他们参与了一些非公开的技术、那么谁是最终客户? 我们需要检查 NDA。

    现在、您遇到了哪种显示问题? 那么应用呢? 您能分享更多有关您的申请的详细信息吗,我可以提供建议。

    Br  

    徐默奈