This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:关于如何连接到 Intel Aria10 SoC

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282701/tpsm843b22-about-how-to-connect-to-intel-aria10-soc

器件型号:TPSM843B22
主题中讨论的其他器件: TPS543B22

我们正在考虑使用 TPSM843B22作为 Intel Aria10 SoC 的电源。
该 FPGA 具有用于遥感的引脚、称为 VCCLSENSE 和 GNDSENSE。

我们正在考虑将 FB 连接到 VCCLSENSE、将 GOSNS 连接到 GNDSENSE、但是否可以这样进行连接?
此外、在这种情况下、RFBT 和 RFBB 的值是多少?
TPSM843B22的 VOUT 输出0.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aria10 -> Arria10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天将发布回复。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是 IC 布局的示例、但对于模块来说是相同的。

    按下图所示连接 FB 和 GOSNS。  

    对 VCCLSENSE 和 GNDSENSE 引脚布线、VCCLSENSE 和 GNDSENSE 上应该有一个陶瓷电容器。   

    反馈电阻应靠近稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我有两个问题。

    1、所附图纸在哪份文件中公布?

    TPSM843B22文档或 Intel 文档中均未提及您所回答的电容器。
    您能否向我指出介绍此内容的文档?

    >  VCCLSENSE 和 GNDSENSE 上应该有一个陶瓷电容器。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图纸来自 TPS543B22数据表。

    数据表未明确指出在电容器处的连接

    设置、但连接到所需的调节点、即输出电压节点。   

    我们发现、 如果检测迹线较长、则高频陶瓷电容器有利于滤除噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还有几个问题。
    1.了解电容器位于信号(FB 和 GOSNS)和 GND 之间是否正确?
    2.将电容器同时放置在 TPSM843B22侧端子和 Arria10侧端子上是否较好?
    3.我认为 GNDSENSE 是 GND 电平、但是插入一个电容器并使其远离 GND 电平是可以的吗?
    4.建议的电容值是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  否、  连接到反馈电阻的 Vout 侧、连接到 FB 和 GOSNS (使用远程电阻时绘制的红色框(CF))。

    通常、有2个用于遥感的电阻器(0欧姆)和2个用于遥感的电阻器(使用远程时为100欧姆、 不使用远程时为0欧姆)

    接近本地感应。   局部检测是失效防护、可防止在处理器被移除时反馈出现开路连接。  

    2   VCCLSENSE 和 GNDSENSE 是与芯片的开尔文连接。  VCCL 和 GND 电源轨上应该有电容器。  

    3 我不明白。  

    4  大约 ~100pF 至1000pF。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白你在说什么。
    电容器位于 FB 和 GOSNS 之间。

    但是我不明白下面的解释。
    >通常有2个用于遥感的电阻器(0欧姆)和2个电阻器(使用远程时为100欧姆、不使用远程时为0欧姆)

    我知道、放置在每个遥感和本地感测中的寄存器用于选择遥感或本地感测。
    使用遥感时、我知道遥感侧的电阻为0欧姆、但我认为本地感测侧的电阻没有使用(未实现)。
    为什么还要用100 Ω 连接本地感测侧(VDDOUT 和 GND)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器不放置在 FB 和 GOSNS 之间。  电容器放置在 Vout 和 GOSNS 之间的反馈电阻器附近。

    为什么还要用100 Ω 连接本地感测侧(VDDOUT 和 GND)?  请参阅图像。   如果处理器被卸下,远程反馈(0欧姆路径)是打开的,并且不会连接到输出,  则使用100欧姆电阻,以便在没有安装处理器或从插座中卸下处理器的情况下,电源将进行调节并可进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我理解得非常好、非常感谢。