Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28730, UCC28711
主题中讨论的其他器件:UCC28710、、 UCC28711
团队、
UCC28730与 UCC28710的电流限制功能是否不同?
它看起来像参数比较表要求在730中使用额外的电流限制功能、但当我比较数据表时、我没有看到启动电流限制功能有什么差异。
谢谢!
-凯文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
同意您的意见。
客户希望通过将两个器件上的引脚3保持为开路(悬空)来提供 UCC28710和 UCC28711双路电源。
1.两个器件的电缆补偿将为0mV、正确吗?
2.在引脚3悬空的情况下,"710"或"711"是否有问题?
3.我是否认为 UCC28710具有内部热关断(165C)、而没有外部 NTC 的 UCC28711将没有热关断保护? 或者两个器件是否都具有内部热关断功能(即使没有填充 NTC)?
谢谢!
-凯文
尊敬的 Kevin:
谢谢你的答复。
是的、将引脚3悬空可使用 UCC28710 (CBC)和 UCC28711 (NTC 和 CBC)器件。

下表显示了 CBC 引脚对调节电平的影响、其中保持开路或对地短路。

1.因此、将其保持打开状态应该是可以的、并且应该对 VS 调节电平具有最小的影响。
2. CBC 用于电池充电应用,以提高效率。 此引脚可保持悬空。
3. 两种 器件(UCC28710/11)均可在最高150°C 的温度下运行、且典型热关断温度为165°C。 热关断典型范围约为+/-15度、这是基于这些限值进行的估算。 如果需要更精确的器件热关断、UCC28711具有 NTC 功能。
如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
哈里什