This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:ISOGND &GND 电容器

Guru**** 2536590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284019/lm5160a-isognd-gnd-capacitor

器件型号:LM5160A

在 LM5160A 的隔离式 Fly-Buck 应用中、TI 数据表(第26页)中的示例原理图显示 C3在 ISOGND 和 GND 之间作为2200pF、2000V 电容器。

电容器 C3的功能是什么?它是否与 VOUT 纹波有关? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    C3可以改善 EMI、并且不会影响输出电压纹波。  其耐受电压由客户的系统隔离电压标准决定、通常高于1500V。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您澄清了 C3的作用。 我怀疑它的值很小、会产生一些高阶效应、例如减少 F_SW 谐波的 PCB 辐射和/或传导发射。 再次感谢。

    P·M·