This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:未使用时 OSC32KIN/OUT

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285139/tps6594-q1-osc32kin-out-if-unused

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69

您好!

我的客户正在使用 AM69和 TPS6594133对其原型进行设计。
则可以针对 TPS6594133提出问题。

具有用于 RTC 的32KHz 晶体振荡器电路。
如果客户不需要 RTC、是否可能不使用?
如果是、如何端接 OSC32KIN 和 OSC32KOUT?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    不能使用外部32kHz 晶体振荡器。  

    如果是,如何终止 OSC32KIN 和 OSC32KOUT?

    根据 TPS6594数据表: