Other Parts Discussed in Thread: AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:AM69
您好!
我的客户对 SLVUCI2用户指南(为具有 TPS6594133A-Q1 PMIC 和双 HCP 转换器的隔离式电源组的 Jacinto TM J7 SoC 系列供电)有疑问。
在第5.3.1节(TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE)中、 该关断服务将立即关闭所有电源轨。
此设备不符合 AM69数据表(P155中的第7.10.2.3节)中所述的 AM69所需的伪要求。
它真的没有问题吗? 不会损坏 AM69器件? 您能告诉我如何思考吗?
此致、
奥巴