This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:SK-AM69中的断电序列

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285144/tps6594-q1-power-down-sequence-in-sk-am69

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM69AM69

您好!

我的客户对 SK-AM69中的 TPS6549-Q1设计有疑问。
当电路板的输入电压关断时、所有 VCCA、VIO_IN 和 PVIN_x 也同时关断。
在这种情况下、TPS6549是否可以保持 AM69所需的断电序列?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    这将取决于这些电压下降的快慢程度。 如果故障导致 PMIC 在 VCCA 仍高于 UVLO 时开始有序关断、则 PMIC 将执行其正常的断电序列。 一旦 VCCA 降至 UVLO 以下、PMIC 立即切换至关断状态、从而立即禁用所有电源轨。