This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920在连接负载时会下降。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76920, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283646/bq76920-bq76920-battery-voltage-will-drop-when-the-load-is-connected

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ76952

您好

对于采用 BQ76920、 BQ76920的客户设计、在连接负载时电池电压会下降、但 BQStudio 读取的电压无法收集到该电压。

波形如下所示:

在移动和启动负载时会存在电压抖动。

原因是什么? 如何改进此情况。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    瞬态可能太快、无法被 BQ76920读取。 该器件将 每250ms 对每个电芯的电压取平均值50ms (请参阅  表1. 不平衡的正常模式下的调度 的  bq769x0电池监视器中的嵌入式调度程序 参考应用手册)。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢你的帮助。

    如何解决该问题?  

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    这就是该部件的工作方式。

    它们可以改用 BQ76952、以更快地测量电池电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙