This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:LM34936

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283880/lm34936-lm34936

器件型号:LM34936

您好!

有关 CC 模式实现的问题

恒流模式的概念:
ISNS+和 ISNS-用于实现电流反馈控制
ISNS-电压由 PWM 信号控制。
ISNS+电压来自电流分流 IC。 电流分流是双向的所以输出值 Vout = VDDA/2 +(电流* 45mV/A)
例如、如果 VDDA = 3.3V
0A - 1.65
1A - 1.695
2A-1.74等
LM34936RHFR 测量 ISNS (+)和 ISNS (-)之间的压降以提供 CC 模式。
因此思路是更改 ISNS (-)引脚上的电压以获得受控的 CC 值
所附电路显示了这种方法。
"你怎么知道的?
它是否会在反馈环路上引起不必要的振荡?
也许需要将一些 RC 滤波器添加到 ISNS 引脚上?