This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:过压/过流保护

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282580/bq25628-over-voltage-current-protection

器件型号:BQ25628

您好!

请告诉我 BQ25628的过压/电流保护。

・IBAT OCP 是指 IBATFET_OCP 吗?

・当 FAULT_Status_X 寄存器有效时、充电 IC 是否停止为电池充电或向系统供电?

   它是否会将 INT 引脚置为有效?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力解决此问题、今天晚些时候将与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBAT OCP 是指 IBAT_PK 或 IBATFET_OCP 故障。 IBAT_PK 或 IBATFET_OCP 故障都可以设置 BAT_FAULT_STA 位并置位 INT 脉冲。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    ・当超过 IBAT_PK 时、通过 SYS 引脚的输出操作是否有任何变化?

    例如、数据表中说明了当 SYS_FAULT_FLAG 置位时 停止开关。

      但 我在数据表中找不到任何有关它的信息。

    ・VSYS_OVP 的价值是什么? 无法在数据表中找到。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在本周进行检查并与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.电池过流保护

    如果电池放电电流高于其保护计时器的 IBAT_PK 阈值、则 BAT_FAULT_STAT 和 BAT_FAULT_FLAG 故障寄存器位设置为1、BATFET 进入断续模式、关闭时间为100ms、导通时间为~1%。

    2. 系统过压保护

    当 VSYS 在正向转换器工作模式下上升到 VSYS_OVP 阈值以上(未充电时比 VBAT 高约250mV)时、转换器会停止开关以限制电压过冲、并应用 ISYS_LOAD 以拉低系统电压。 VSYS_FAULT_FLAG 和 VSYS_FAULT_STAT 设置为1。 一旦 VSYS 降至 VSYS_OVP 以下、转换器就会恢复切换、30 mA 放电电流被移除、VSYS_FAULT_STAT 转换为0。

    谢谢。