This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:输出电压问题

Guru**** 2609595 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283852/mc33063a-issue-with-output-voltage

部件号:MC33063A

大家好!

我正在从事的设计中、我将使用两个 MC33063A 芯片生成两个独立的电压:+2.5V 和-2.5V。 要生成-2.5V 电压、除了在确定 VCC 和驱动器集电极之间的电阻大小方面出现误差外、我没有任何重大问题。 我将其设计为0402组件、但无法消耗所有必要的功率。 通过短接该电阻器、可以完美地生成-2.5V 电压。

然而、当生成+2.5V 电压时(电阻器 R200的误差也被校正)、它不会生成正确的电压、而是生成1.7V 电压。 这与我使用组件的 SPICE 文件执行的仿真与我设计中使用的值不同。 您能想到可能会出现什么问题吗? 我必须提供0.5A。

我已随附物料清单(BOM)和我的设计图像:

# 数量 器件型号 制造商 说明 参考标识符
1 5 T520B107M010ATE070 KEMET 100 µF 模制钽聚合物电容器10V 1411 (公制3528) 70m Ω@ 100kHz 0.0001 C90、C93
2 1 T520B337M006ATE040 威世 330 µF 模制钽聚合物电容器6.3V 1411 (公制3528) 70m Ω@ 100kHz 0.00033 C89
3 1 GCM1555C1H471JA16D 村田市 SMD 陶瓷电容器、0402、C0G、50V、470pF 470 pF C92
4 3 CRS04 (TE85L、Q、M) 东芝 二极管、肖特基、40V、1A、表面贴装、S-flat (1.6x3.5) D27
5 2 CIGT201610LH1R0MNA 三星电机 SMD 电感器、0806、非屏蔽、2.8A、1uH 1 μ H L11
6 1 744043221 伍尔特电子 表面贴装功率电感器、WE-TPC 系列、220 µH、340 mA、200 mA、 屏蔽、1.25 Ω 220 μ H L10
7 38 RC0402FR-071KL Yageo SMD 电阻器0402、63mW、50V、1K 1k R203、R205
8 1 RC0402FR-0733RL Yageo SMD 电阻器0402、63mW、50V、33R 33 R200

提前感谢您、Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    在内部使用达林顿开关时、可以从 VIN 到 VOUT 实现大约1V 至1.3V 的压降、并且100%占空比。在降压设置中、当 VIN = 3.3V 时、可以实现2V 的压降。 如果您断开引脚8会发生什么情况?

    此致、
    布里吉特