This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:TPS25931的问题

Guru**** 1185810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273836/tps25961-questions-of-tps25931

器件型号:TPS25961

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 非常感谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对我来说很好。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

    感谢您的大力支持。

    电源板反向时、我发现电路不工作。
    我发现 D1670会将3.3V 的电压泄漏到 EN 引脚、从而使 OVLO 激活。

    我需要确保 移除 R6153 、并通过 R6153将 OVLO 接地。
    请帮助确认这是否会造成问题?  

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    OV 引脚接地应该没有问题。 这将禁用 OVLO。 二极管在反向偏置条件下向 EN 引脚泄漏3.3V 电压?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

    感谢您的大力支持。

    在 OVLO 引脚处下拉至 GND 是否有任何副作用?  非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    无副作用。

    此致

    G·库纳尔