This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:VDDA 启动延迟

Guru**** 2393555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283627/lm25149-q1-vdda-start-up-delay

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

EN 到 VDDA 启动延迟为多长时间?

我对它进行了测量、它从0.1ms 到2ms 不等。  

是预期值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    这种变体只是一个板?

    否、我不认为这种变化在一个板上是预期的。

    当 EN 高于0.5V 时、器件应该开始为 VCC 电容器充电。

    延迟应仅取决于 VCC 电容器和 VCC 电流限制。

    我希望 VDDA 跟随 VCC。

    请告诉我、它在一个器件上是否发生了变化。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orando-San、

    谢谢你。 VCC 电容器上可能有剩余电荷。 我会检查它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    好的、请告诉我。 100us 听起来是正确的、但2ms 似乎很多、除非有很大的 VCC 电容。

    -奥兰多