This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:裕度测试的 PSpice 仿真模型

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284072/tps65400-pspice-simulation-model-for-margin-test

器件型号:TPS65400

您好!

我要  在设计中测试 TPS65400、所以需要使用 PSpice 的仿真模型。

我将在"AC Analysis"中进行有关增益/相位裕度的仿真。

 'PSpice for TI'上没有匹配的模型、因此我从您的网站下载了该模型。

但 我无法检查仿真数据的完成消息。

可能、我想我 没有准确添加模型库。

好的、 我   有两个问题、

1) 1)是否具有可用的 TPS65400 PSpice 仿真模型?

   我在您的网站上查看时、您 通常会 给出一个使用 EVM 板进行裕度仿真的指南。

   在 webench 中、正如我所知、结果仅约为500kHz 开关频率。

2)是否可以收到 关于如何  在工具上准确添加库的指南或手册。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要使用"PSpice for TI"来运行 TPS65400 PSpice 瞬态模型、请进行以下修改。
    "PSpice for TI"目前无法运行用于交流分析的 TPS65400 PSpice 均值模型、而您可以使用 Cadence PSpice 来运行该模型。 我们正在尝试修改它、但还没有结果。 一旦它能够起作用、我们将及时向您提供反馈。


    e2e.ti.com/.../To-run-the-TPS65400_5F00_PSpice_5F00_TRAN.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 回答。  你的指南显然对我有帮助。

    正如您回复的、 我可以在 AC 分析环境中的 Cadence PSpice 上对 TPS65400进行仿真、而不是在 TI 的 PSpice 上。

    但在 Cadence ver.中、我想我无法自定义平均模型的电路值。

    我可以直接进行仿真作为您的基准电路、对吧?

    然后、  如果您的工作 已经完成、涉及 TI 的 PSpice 中 TPS65400的平均模型、请提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、如果您要使用"PSpice for TI"来运行 TPS65400 PSpice 瞬态模型。

    向您提供有关 TI PSpice 中 TPS65400平均模型的反馈。

    此致、