This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:8S2P 锂离子电池组的配置和电池电量监测计选择

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34110, BQ25756, BQ25756EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283419/bq25756-configuration-and-battery-fuel-gauge-selection-for-8s2p-li-ion-battery-pack

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100 、BQ34110

您好、TI!

我正在设计一个需要使用 具有以下配置的锂离子电池组的系统:8节串联/2并联。 (3.7V * 8 =标称值29.6V、6.7Ah)。

此电池组配置需要4.2V * 8 = 33.6V 的充电电压和1A 的充电电流。

我正在考虑将 BQ25756用作该系统的电池组充电器。

如何 为该系统配置 BQ25756EVM?

用作充电器输入的交流/直流电源将为36V 或48V、6A。

以下哪种选项最适合该系统?

我还需要 使用电池电量监测计来监控此电池组。

您建议使用哪种电池电量监测计来监控此电池组?

系统需要24V 电压才能工作、因此在这种充电器配置下、能否将充电器 VSYS 连接到24V 降压稳压器来为该系统供电?

(在通勤电源和电池时、系统电源不得中断)

谢谢。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您的配合。 是 BQ25756的应用工程师。

    如何 为该系统配置 BQ25756EVM?

    [/报价]

    您需要调整 R64以获得33.6V 的充电电压。 您可以查看 BQ25756设计计算器、从而获取正确的电阻器值。

    您需要 将充电电流 ICHG_REG 设置为1A。 您可以通过 BQStudio 执行此操作。

    用作充电器输入的交流/直流电源将为36V 或48V、6A。

    以下哪种选项最适合该系统?

    [/报价]

    我推荐使用48V、6A 电源。

    您建议使用哪种电池电量监测计来监控此电池组?

    [/报价]

    让我来谈谈电量监测计专家的问题。

    系统需要24V 电压才能工作、因此在这种充电器配置下、能否将充电器 VSYS 连接到24V 降压稳压器来为该系统供电?

    [/报价]

    是的、这应该起作用。 系统的负载是多少?


    此致、
    E·加洛韦

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持8s2p 的 TI 监测计包括:

    阻抗跟踪:bq34z100

    CEDV:bq34110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速回复。

    系统的负载可高达6A (包括电池充电)、因此我想将电池充电电流限制为1A。

    我现在看到 TI 也有"电池监测器和平衡器"、我无法将该应用与"电池电量监测计"区分开来。

    您能否简单地比较和对比这两种电池管理型 IC?

    对于24V 4A 稳压器、TI 有什么建议吗?

     

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    如果系统负载为6A、则 可能需要考虑将充电电流设置为6A。 这样、您就不必担心通电后满负载条件下的电池消耗问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果交流电源断开、我的系统需要由 VSYS 供电、并通过通勤到 VBAT、但 J2连接器和其他元件是 DNP。

    需要在 BQ25756EVM 中安装哪些组件才能实现该功能?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafeal,

    BQ25756是一个非电源路径器件。  系统负载需要连接到电池。

    此致、
    E·加洛韦