This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:PFM 的波形和频率

Guru**** 2394965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284988/tps61033-waveform-and-frequency-of-pfm

器件型号:TPS61033

尊敬的支持团队:
这是关于 PFM 运行的问题。

在以下条件下、是否可以计算 PFM 的波形和频率?

输入电压= 5.3V
VOUT= 5.5V
IOUT= 0.05A
L = 2.2μH

最好通过实验进行检查吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、  

    我们可以在工作台上对其进行检查、但首先我们需要确保 BOM。

    正如我在另一主题中所说的、不建议在 TPS61033中使用2.2uH、0.47uH 更好。

    还请提供输出电容、这仍然与 PFM 中的频率有关。 如果负载电流低于1A,建议使用2*22uF 输出电容器,否则建议使用4*22uF 输出电容器。

    此致、

    内森