This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:热短路问题

Guru**** 1820680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990, TPS25990EVM, TPS25985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279195/tps25990-hot-short-circuit-problem

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

您好!  

我在下面有电路。  电子保险丝是并联的。 当我在基极电流为~30A 时执行热短路时、快速电流检测似乎不能正常工作、并关闭电子保险丝。 似乎 UVLO 跳闸电子保险丝,这是不好的(我们已将寄存器中的 UVLO 设置更改为5.XV )。 如果我们查看下面的 IMON、我们可以看到组合监控器正在测量正确的电流、但出于某些原因、它在 IMON 为2V 后不会跳闸...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天将与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在 TI 看来、工作日似乎很长! 现在还在吗? :)(开玩笑)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我查看了你们的波形、但 对该问题没有任何线索。 因为、我从未见过这种短路响应。 如何通过电子负载施加短路?  这是否可在您的所有电路板中重复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,我只是在开玩笑,对不起:)如果我没有负载,我将做热短路,并行组合将正常工作。 ~我在短接之前有一些像这张图片中的负载 30A、行为就是这样的。 它在某种程度上与电子保险丝的并联组合有关。 如果我做同样的测试只与主电子保险丝(没有并联,一切都是正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下波形。 TPS25990中通过两种方式完全禁用 UVLO 保护:

    1. EN/UVLO 引脚 MΩ 1k Ω 电阻连接到 VIN。 1 μF 陶瓷电容器连接在 EN/UVLO 引脚和 GND 之间。 这有助于在输出热短路事件期间使 EN/UVLO 引脚保持稳定。
    2. VIN_UV_FLT (59h) 通过固件设置为0x0000 (0V)。

    初始:

    16:47:40.879:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x78):ACK 0x00

    16:47:40.941:暂停50ms

    16:47:40.945:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0x79):ACK 0x0000

    16:47:41.005:暂停50毫秒

    16:47:41.011:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7A):ACK 0x00

    16:47:41.067:暂停50ms

    16:47:41.069:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7B):ACK 0x00

    16:47:41.129:暂停50ms

    16:47:41.136:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7C):ACK 0x00

    16:47:41.193:暂停50 ms

    16:47:41.202:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7D):ACK 0x00

    16:47:41.256:暂停50ms

    16:47:41.258:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7E):ACK 0x00

    16:47:41.320:暂停50毫秒

    16:47:41.329:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x80):ACK 0x00

    16:47:41.382:暂停50毫秒

    16:47:41.386:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0xF3):ACK 0x0021

    16:47:41.446:暂停50ms

    16:47:41.455:SAA #1:BlockRead (地址70d、Cmd 0xFD):ACK 0x0000000000

    16:47:41.510:暂停50ms

    16:47:41.512:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0xFA):ACK 0x1D

     

    输出热短路之后:

    16:56:10.764:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x78):ACK 0x41

    16:56:10.828:暂停50ms

    16:56:10.831:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0x79):ACK 0x8941

    16:56:10.891:暂停50毫秒

    16:56:10.898:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7A):ACK 0x20

    16:56:10.953:暂停50ms

    16:56:10.958:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7B):ACK 0x00

    16:56:11.016:暂停50ms

    16:56:11.018:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7C):ACK 0x00

    16:56:11.080:暂停50 ms

    16:56:11.091:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7D):ACK 0x00

    16:56:11.142:暂停50ms

    16:56:11.144:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x7E):ACK 0x00

    16:56:11.205:暂停50 ms

    16:56:11.214:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0x80):ACK 0x00

    16:56:11.267:暂停50ms

    16:56:11.271:SAA #1:ReadWord (地址70d、Cmd 0xF3):ACK 0x0281

    16:56:11.329:暂停50 ms

    16:56:11.342:SAA #1:BlockRead (地址70d、Cmd 0xFD):ACK 0x5C720000000000

    16:56:11.393:暂停50毫秒

    16:56:11.405:SAA #1:ReadByte (地址70d、Cmd 0xFA):ACK 0x5E

    读取状态寄存器 仅会确认器件由于短路事件而关闭。

    本实验是在 TPS25990EVM 上执行的。 TPS25990和 TPS25985器件在 EVM 上并联。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,看起来应该是这样的。 感谢您的测试! 我必须尽量少想一想、可能会重复一些测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这条线,直到那时。