This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:内部斜坡阈值容差

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283411/ucc28951-internal-ramp-threshold-tolerance

器件型号:UCC28951

方框图显示了一个内部斜坡发生器、该发生器为 PWM 比较器反相输入创建了0.8V 至2.8V 锯齿。

包括 PWM 比较器的失调电压和迟滞、COMP 信号的阈值范围是多少?

换句话说、如果我将 RSUM 配置为 VMC 运行并控制 COMP 引脚电压(以控制占空比)、COMP 上的什么电压会产生0%和100%占空比?  这些阈值的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 COMP 低于0.8V 时、转换器应该要求0%的占空比、当 COMP 高于2.8V 时、转换器将要求100%的占空比。

    我查看了数据表参数、比较器阈值为+/- 3%。  因此、PWM 斜率补偿斜坡的容差应在+/- 3%处跟踪。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜测这些电平是从 REF 电压得出的。  如果为真、则首选相对于 REF 的比例值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看数据表、未发现有关 PWM 斜坡的规格。  您能否提供指示±3%容差的规格?

    另外、正如我在之前的回答中所说的那样、如果相对于 REF 的比例容差较低(或更高)、这将是很有价值的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正确的是、数据表未包含有关 PWM 斜坡的规格、也未测试精度。 其原因是电压放大器反馈将校正 PWM 斜坡中的任何误差。  不过、在查看其他规格时、您可以估算 PWM 斜坡的精度。  在本例中、我通过查看逐周期峰值电流限制来估算+/- 3%的精度。   

       

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。。。 我想这就是你的意图。

    我将不得不在设计审查中证明我的实施是合理的。  公平地说、PWM 斜坡开关电压基于由 REF 电压驱动的分压器、就像执行逐周期峰值电流限制一样?

    我的测试(到目前为止仅在一个器件上)指示输出占空比为2.87%(最小值、由于 TMIN)、COMP = 0.8974V、COMP = 1.8358V 时为50.21%、COMP = 2.8373V 时为97.60%(最大值)。

    因此该器件的公式为: Comp = 0.838628 + 2.04782 *占空比 --或--
                                                           占空比=(COMP - 0.838628)/2.04782
        在50.21%处有3.11%的误差

    我对我的结果感到满意(关于这一单个部分)、但在我的设计审阅期间、您的回答肯定会有所帮助...

    谢谢!
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实认为比较器上的内部分频器和偏移有助于提升斜坡的精度。  但是、进一步查看数据表后、发现频率振荡器测试规格为 100kHz。  因此、基于这些数字的振荡器斜坡精度约为+/- 8%。  所以这个误差也会受到基准和内部定时元件参数容差的影响。

     控制占空比的理想 Comp = 0.8V + 2V*D

    控制占空比= 0.8V*0.92 +2*V*1.08*D 的较差情况下 Comp 变化  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951中的电压放大器的 共模电压范围为0.5V 至3.6V。 尽管内部 PWM 斜坡中存在误差、但该电压放大器仍能控制 PSFB 的占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的评估、但如果这是真实的、图7-9会误导。  图7-9显示振荡器和斜坡发生器作为单独的实体、但肯定的是斜坡发生器反馈到振荡器。

    我还会说最坏的情况 COMP 变化是有点大在0.8V*92%到108%*2.8V--或-- 736…3024mV。

    感谢您的帮助!
    杰夫