This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:VIN 接近 Vout 的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285085/tps61089-vin-near-to-vout-behavior

器件型号:TPS61089

各位同事、您好!

我将在脉冲期间保持显示器背光电源电压。 主12V 电压将开始下降、唯一一个停用将是显示屏内部背光驱动电路、导致闪烁。

TPS61089用作升压直流/直流转换器、其输出电压与12V 电压轨标称电压非常相似。 例如、如果我将该芯片设置为11V、以便它在正常运行期间(几乎)是隐形的、但在电压下降时会进行调节、该芯片将如何工作。 这是可行的吗? (在 PFM 中以最低 Fsw 运行稳定、例如、停止开关并绕过)

谢谢。

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    我对显示屏背光的情况不太了解。

    但奇怪的是、 当输出电压为12V 且目标输出电压为11V 时、TPS61089的作用是什么。

    对于 TPS61089、当 输出电压高于目标值时、它将关闭低侧和高侧开关 、并等待 电压下降。

    高侧 MOS 的体二极管会导通、电流可以流经二极管、从输入端流向输出端。

    请注意、当 Vin 明显低于 Vout 时、该器件将在"大纹波模式"下工作。 请参阅以下答案。

    (+) TPS61089:纹波@低于条件-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    因此、可以使用来自另一个电源(如5V)的 TPS61089传输到11V 作为12V 的备用电源、

    但从 5到12V 的升压输入到12V 的输入不是很好的解决方案。

    希望答案对您有所帮助。

    此致

    费格斯