This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610E:E 型号与非 E 型号之间的差异

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284958/tpsm63610e-difference-between-e-model-and-non-e-model

器件型号:TPSM63610E
主题中讨论的其他器件:TPSM63610

大家好、

TSP63610与 TPS63610E 之间的区别是什么? 仅结温范围?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    该 TPSM63610 E 是电源模块的工作温度版本。 扩展温度允许从标准-40°C 提高到-55°C。

    此致、

    吉米