This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:温度高达125C 的备选器件

Guru**** 2811185 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5018, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284678/lp5012-alternative-device-with-temperature-up-to-125c

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件: LP5018LP5860TLC5940-TLC5940 EP

您好!

我的客户正在使用 LP5012、但他们希望在环境温度方面有更多的余量。

  • LP5018产品页面提到的是125C、但它实际上是 T 结、而不是环境温度
  • LP5860/64/66具有125C 选项、但它们是矩阵 LED 驱动器
  • 我将与 TLC5940-TLC5940-EVM EP 配合检查的选项可能是它们

他们应该有8个通道、但希望将来有一些通道可选。

还有其他要推广的设备吗?
是否有适合的即将发布的路线图器件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    您能告诉我客户当前使用的电流大小以及一些更详细的应用吗? 根据您的说明、似乎客户正在寻找 余量尽可能低的 LED 驱动器、以确保高温下的输出电流。  我是对吗?  

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Jared!

    我将返回到有关每个通道的输出电流的 yoz。

    "尽可能低的余量以确保高温下的输出电流"究竟意味着什么?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    如果您不介意、我们可以通过电子邮件联系、然后我可以尽快回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared! 让我们通过电子邮件进行跟进。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Franziskus:

    谢谢! 请与您的邮箱核对、我已经给您发送了说明。

    BR、Jared