This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 输出 ECAP、具有较低的 ESR

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284927/mc33063a-mc33063a-output-ecap-with-lower-esr

部件号:MC33063A

对于采用直流/直流转换器 MC33063ADR 的电流设计、要使用1000uF 的输出电容器、ESR 为0.16欧姆、 我们正在评估具有相同规格但 ESR 为0.08的替代方案、变为更低的 ESR 是否有任何问题?是否有建议的 ESR 范围?、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

     理论上、较低的 ESR 不应对转换器稳态运行产生太大的负面影响。 不过、我可以查看负载瞬态或波特图以查看转换器的瞬态响应。 请在此处查看有关瞬态检查的一些信息: https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf 

    通常、转换器启动时的浪涌电流可能会增大、具体取决于您使用的转换器类型。

    此致、
    布里吉特