This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:LDO3P3和 LDO5不工作

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284089/tps650864-ldo3p3-and-ldo5-not-work

器件型号:TPS650864

大家好!
最近、我们设计了一个使用 TPS6508641来为我们的 MPSoC Zu3eg (图1)的 PCB。 我们为 VSYS 提供12V 电源、但不会产生任何输出、无论是 LDO 还是降压稳压器。 因此、我们
卸载所有 CSD87381 (U27/U28/U29)和0 R (R305/R309/R334/R335/R317),并仅保留 VSYS、内部 LDO3P3和 LDO5P0。 但我们发现即使 VSYS 达到12V、LDO3P3和 LDO5P0也没有输出。 这很奇怪、因为根据数据表、如果 VSYS > 5.6V、那么不管设置了什么 CTL 引脚、这两个 LDO 无论如何都会工作。
我们有点卡在那里。 希望你可以给任何 adivice ,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ManKuen:

    一旦 VSYS 电压超过5.6V 的 UVLO 阈值、您应该会看到 LDO5P0和 LDO3P3斜升。

    您能否分享一些上电波形的示波器捕获?

    • 从一张图片中的 VSYS、LDO5P0、LDO3P3捕获开始。 请展示波形和时分复位标记的所有信号的上升沿
    • 接下来显示 LDO5P0、LDO3P3、CTL4和 BUCK1输出

    我们可以从这些开始并从那里进行调试。

    此外、如果可能、请以 PDF 格式共享您的原理图文件、以便我进一步了解。

    此致、

    詹姆斯